This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:最大输出负载

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/619417/ts5a22364-maximum-output-load

器件型号:TS5A22364

尊敬的先生  

请问 TS5A22364可以支持的最大负载是多少?

如果规格 Vin 摆幅 Vpp 为1.414V、最大输出负载为600 Ω

TS5A22364能做到这一点吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS5A22364的数据表提供了您可以通过开关运行的绝对最大电流。

    问题的答案取决于开关的输出电压和负载。 如果您进行计算、并且压降/负载电阻小于我们数据表中规定的最大电流、则答案是肯定的。

    请注意、存在最大脉冲电流和最大运行电流。 如果超过此值、或在脉冲电流周围挂起的时间超过指定时间、则可能会对器件造成永久损坏。

    谢谢、

    Loie