This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:我们能否如图所示将未连接的引脚保持 NC 状态

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/618914/ts3a5017-can-we-leave-unconnected-pins-nc-as-shown-in-the-image

器件型号:TS3A5017

引脚9、10、11、12、13未连接。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    尽管并未明确说明、TI 建议您将任何未使用的输入/输出引脚接地。  

    造成这种情况的两个原因是该电路中存在保护电路、因此将引脚接地会将电压值设置为0V、而不会因器件和电路板内的杂散电压和寄生电荷而将其关闭。  

    非常感谢您、您是否愿意分享您将此 MUX 连接到的内容、或许还有终端应用?

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是一个双 SP4T 开关、我仅使用其中一个开关并禁用另一个开关、因此我认为离开 NC 可能不会导致任何问题。

    如果 TI 建议将这些 GND 接地、我可以这么做。 请就此确认我。

    应用中有8个来自 DSP 的帧信号、这些信号应该连接到2个射频连接器。

    连接原理图页面、请参阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、我们建议您将其连接到 GND、如上述博文中所述。
    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。