This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:使用模拟开关在两个器件之间切换千兆位以太网、从而在磁性元件之间切换

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/618051/ts3l301-using-an-analog-switch-to-switch-gigabit-ethernet-between-two-devices-and-thus-between-the-magnetics

器件型号:TS3L301

您好!

我正在进行一项设计、该设计应能够断开交换机和被测器件之间的千兆位以太网(1000 Base-T)以太网链路。
通常测试开关和 DUT 由同一电源插座供电-因此我不担心电源侧的接地漂移。
通常、我假设短电缆长度< 10m。

显而易见的想法是使用射频额定继电器来完成此任务。 但是、这些器件通常具有较大的封装、成本高昂、并且(取决于类型)可能需要相当大的功率才能运行。

我目前正在考虑使用 TS3L301或 TS3L501来解决这个问题。

我的设置当前为:

  • 开关由本地生成的3V3电源供电。 该电源可以以 DUT 的 GND 为基准、也可以以测试服务器的 GND 为基准、测试服务器应位于同一电源插座上。
  • 为了将无电势以太网链路连接到本地 GND、我使用电感器(22uH)和电阻器(1KR)的串联组合将直流耦合存档到 VCC/2。 这为我提供了直流330R 和>10k @ 200MHz
  • 我接受双绞线电缆和开关之间的阻抗不匹配、并且不进行任何阻抗匹配。
  • 我不会将此设计用于 PoE、因为它会损坏开关。

有人尝试过这种方法吗?
或者知道它为什么不起作用?  例如、我目前不确定以太网线路上的差分电平实际上有多高。

我已附上电流测试板原理图。

此致
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    如果您使用此器件在两个器件之间隔离、那么这应该是一种在两个器件之间切换的方法。

    请参阅以下 E2E 帖子、了解有关您的应用的转换磁性元件:

    您能否向我们提供有关您为什么需要此类隔离器件的更多详细信息?

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louie、
    感谢你的答复。

    我正在开发允许我们自动测试嵌入式器件的器件。 因此、它具有 USB 断开、电源开关、无电势触点等功能。 另一个功能应该是、我们需要断开以太网交换机和被测器件之间的以太网链路。

    我不需要在器件之间进行电隔离。 主要目的是模拟断开连接的电缆。

    关于您的帖子、我知道我需要保护开关免受高于 Vcc 和低于 GND 的电压的影响。
    但我仍然不确定磁性元件:为什么需要磁性元件?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您需要磁性元件的原因有多种、但两个主要原因是为了提供保护、而且应用标准要求您具有磁性元件。 有关信息、请参阅以下链接:

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Loie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,LOIE,
    我知道、该标准要求我在以太网链路的两端都具有磁性元件。 在我的应用中、情况仍然如此。

    我不确定磁性元件之间的逻辑电平是否适用于 TS3L301模拟开关。

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    TI 无法保证数据表"推荐"部分未指定任何逻辑电平。

    如果进入器件的逻辑电平确实适合 VIL 和 VIH 范围、那么我们的解决方案应该适合您的应用。

    谢谢、
    Loie