This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:1:16?

Guru**** 2559600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251, CD74HC4067, MUX506, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/618297/sn74cbtlv3251-1-16

器件型号:SN74CBTLV3251
主题中讨论的其他器件: CD74HC4067MUX506MUX36S16

客户正在查看 SN74CBTLV3251、但正在要求一个16通道器件、我们有吗? 此外、我们是否具有 I2C/SPI 控制?

 

要求:

数字、一位输入8位或更多输出、更好的 I2C 控制

 

cd74hc4067看起来还可以、但速度太慢。 我们有更快的速度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我对您的请求感到困惑、因为您需要16通道器 件、但您的要求似乎是具有 I2C 控制的单通道8:1多路复用器。  我想您要求一个单通道16:1器件。  

    我在 TI.com 上搜索 了16:1器件、并在下面找到了7个器件。  MUX506和 MUX36S16的带宽为500MHz、可传递比 CD74HC4067 89MHz 快得多的信号。  

    为什么需要更快的开关?  您的带宽要求是什么、或者开关在信号路径中连接到了什么?  

    TI 目前没有任何 I2C 控制的模拟开关、但正在研究 SPI 或 I2C 控制器件的开发。  如果有足够的客户要求此功能、则可以加快开发过程。  

    谢谢、

    Adam