This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:RS232和 USB2.0兼容 MUX

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, MUX36D04, MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/617886/mux509-rs232-and-usb2-0-compatible-mux

器件型号:MUX509
主题中讨论的其他器件:CD4053BMUX36D04

您好!

我正在尝试在两条 RS232线路和两条 USB2.0线路之间设计一个多路复用器系统。  我正在尝试找到一个多路复用器、它可以支持 RS232的双极+/-12V、同时还具有 USB 的带宽。  MUX50x 系列都说它们具有500MHz 带宽、理论上应该足以支持480MHz USB、但您是否见过有人使用任何 TI 多路复用器尝试过此操作?  似乎任何 USB 接口多路复用器都不支持这些电压、因此我想了解更通用的内容。  非常感谢您提供的任何信息。

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackson、

    这种在如此高的 BW 下支持该电压范围的能力不是常见的要求。 我们的器件确实可以支持所需的电压范围或 USB BW、但不能同时支持这两者。 如您所述、USB 480Mbps 通常在上升沿和下降沿计时、从而将基频设置为240MHz。 如果您非常仔细且对系统设计很好、您可能可以使用 BW 是基频(480MHz)的2倍的开关来实现目标。 但一个良好的经验法则是针对 BW =基频的3倍进行设计。

    是否有办法通过将 USB2.0线路与 RS232线路分开多路复用来完成此任务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah

    感谢您的快速响应。  我想很难找到适用的单个多路复用器。  虽然为了简单起见、我希望将 USB 线路和 RS232线路保持在一起、但我可能不得不更改为两种不同的多路复用器。  我将具有额外的引脚、可以通过这些引脚对高压线路进行布线、并单独保留 USB 线路、尽管这可能会很麻烦。  

    我在 RS232上有4条线路、如果使用这些线路、则应通过、如果不使用、则应下拉(根据 USB 标准)。  我想我只需要4个 SPDT 开关、所有这些开关都可以在高达115200波特率下支持+-12V 电压。  您能否推荐一个可能适合这种情况的器件、最好将其集成到一个封装中、但我知道这很难。  如果支持电压、任何类型的多路复用器或解码器都可能起作用

    非常感谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    为了支持±12V 输入摆幅、我们提供了3个系列的器件。 第一个是 MUX36xxx 系列。 这是我们的低泄漏、低电容多路复用器、可在高达36V 的信号摆幅下运行。 该系列具有8:1配置和差分4:1 (实质上是2个4:1通道)。

    下一个系列是 MUX50x、其运行方式与 MUX36xxx 系列类似、只是其泄漏电流不低或电容低。 不过、提供的配置是相同的。

    最后是 CD405xB 系列。 该系列具有3种配置:8:1、差分4:1和 SPDT 3通道器件(CD4053B)。 CD4053B 几乎符合要求、但如果您使用单个器件、则会出现单通道短路。

    上述所有系列器件都适合导通电阻约为125Ω Ω 的较高 Ron 类别。 根据您的应用、您可能需要对此进行说明。

    您可能需要4:1差分器件的两个器件(MUX36D04、MUX509)或 CD4053B 的两个器件。


    如果您需要更清楚地了解上述选项、请告诉我。