This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 多路复用器、我们是否有将2个单独的 SPI 总线连接到 SPI MCU 接口的解决方案? (2:1 SPI 多路复用器)?

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/618248/spi-multiplexer-do-we-have-a-solution-to-connect-2-separate-spi-busses-to-a-spi-mcu-interface-2-1-spi-multiplexer

主题中讨论的其他器件:SN74LV4053A

我们是否有将2个独立 SPI 总线连接到 SPI MCU 接口的解决方案? (2:1 SPI 多路复用器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI 使用普通单向逻辑信号、因此任何模拟开关或数字(DE)多路复用器都可以工作。

    在实践中、通常会将所有器件直接连接在一起、并使用单独的从器件使能信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、接下来我将介绍 SN74LV4053A。
    由于电容负载过高、总线需要被分离。

    Ciao
    汉诺