This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:SPI 的上升时间过慢问题

Guru**** 2381520 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS3A44159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/617899/ts5a22362-slow-rising-time-issue-for-spi

主题中讨论的其他器件:TS5A22362TS3A44159

大家好、

对于 使用 TS5A22362 进行 SPI 接口时出现的缓慢上升时间问题、如下图所示、您能否为客户提供一些分析和权变措施?  是否有更适合此应用的器件。

原理图:TS5A22362 x 2ea (用于4条线路)

波形:CLK/数据

 

没有 TS5A22362来验证 SPI 接口->它适用于 SPI 接口

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您提供示波器屏幕截图。 您提到该器件用于 SPI 接口。 SPI 的工作频率是多少? 此开关在3.3V 电源下的额定带宽为17.5MHz。 您能否向我提供有关 VDD、输入电压(假设来自示波器捕获的3.3V 电压)等的更多信息?

    如果开关导致问题或系统问题、一种快速方法是移除器件并将电路板上的引脚短接在一起。 这将允许您在移除器件但系统仍配置为通过信号的情况下运行测试。 尝试查看您的缓慢上升时间是否仍然存在问题。

    我在使用该器件时看到的问题是、它是针对线性进行优化的音频器件、不一定针对快速上升 SPI 信号进行优化。 此开关的输入电容约为370pF。 高线路电容可能会导致信号上升时间过慢。  

    我在这里链接了另一个 E2E 帖子、其中讨论了 SPI 建议。  

     TS3A44159器件可能更适合您的应用、因为您使用两个双 SPDT 器件。  TS3A44159器件是一款四路 SPDT 器件、可与您的其他两款器件实现相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、

    感谢你的帮助。

    VDD 为3.3V、SPI CLK 为8MHz。 不使用 swith 时、SPI 接口上没有问题、因此我猜高电容会导致缓慢上升时间。

    感谢您推荐 TS3A44159。

    谢谢、
    Sam Lee