This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输入引脚泄漏电流

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, TS5A23157-Q1, SN74LV4053A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/616878/sn74lvc1g3157-input-pin-leakage-current

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:SN74LV4052ATS5A23157-Q1SN74LV4053A-Q1

  我想,4:2或2:1的模拟多路复用器、输入引脚需要非常小的泄漏电流(50nA)。

我 想使用它来测量电压,但它具有3.4MΩ Ω 阻抗NTC 在低温)时具有非常高的阻抗。  这就是我需要输入引脚具有非常小的泄漏电流的原因。

 

要求:

模拟多路复用器:

4:2或2:1。

  °引脚°电流:-40 μ A 至-20 μ A 时为50nA、  我在数据表中找不到这些数据或波形。

需要自动 Q1版本。

电源: 3.3V

 

您对此应用有什么好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下有关 SN74LV4052A 和泄漏电流的文章:

    我们还提供名为 SN74LV4053-Q1的2:1版本的器件、该器件还具有类似的泄漏电流、因为它们是相同类型的开关 FET、但配置不同。 我知道 SN74LV4053A-Q1比您的应用需要多一个2:1通道、但我们可以针对2通道2:1重复此实验、例如 TS5A23157-Q1。

    将来、您可以访问 TI 网站并搜索上面列出的参数、例如下面的代码段:

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在-40°C 至-25°C 的低温下、我关心输入引脚泄漏电流(50nA)、因为应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    我进入实验室、运行了我在上一帖子中提到的 TS5A23157-Q1的快速温度样本。 请找到在以下温度范围内扫描的泄漏电流曲线:

    请告诉我这是否适用于您的应用。

    谢谢、

    Loie