This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS5A21366:该模型是否可用? CCOM (off)、CCOM (on)、Cno (off)、Cno (on)如何随偏置电压变化?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS5A21366, SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/616225/tina-spice-ts5a21366-is-the-model-available-how-do-ccom-off-ccom-on-cno-off-cno-on-vary-with-the-bias-voltage

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74CB3Q3305

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 是否为 TS5A21366提供了 tinaTI/spice 模型?

否则,CCOM (off)、CCOM (on)、Cno (off)、Cno (on)如何随偏置电压变化:在数据表中,测量是在 Vbias = Vcc 或 GND 的情况下完成的。

谢谢

Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    我们没有 TS5A21366的任何型号。  

     电容值不会因温度或偏置电压而变化超过+/-10%。

    您为什么需要知道 FET 的电容是否随系统漏极和源极上的电压而变化?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您关注我的问题。
    由于模拟开关将与0V 至5V 的信号配合使用、并且由于我正在寻找电容非常低的器件、因此我需要确保电容不会在特定条件下上升。
    我对关断电容特别感兴趣。
    此致
    Gabriele
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    +/-10%的变化是否 适用于您的应用?  

    您似乎在寻找一种器  件、用于在总线上进行通信时隔离电路的一部分、而您不想减慢通信速度。    您隔离的是哪种类型的信号?   

    如果您查看 TI.com 的 关断状态电容参数搜索、您会发现 许多关断状态电容较低的器件。  下面我对1:1 SPST 、>5V I/O 信号进行了滤波、然后在  关断状态电容参数上对~100个器件进行了排序。  您可以使用 SN74CB3Q3305等具有3.5pF 关断状态电容的替代器件。  

      

    谢谢、

    Adam