This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:输入数字解码器选择问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/614608/sn74cbtlv3251-input-digital-decoder-selection-problem

器件型号:SN74CBTLV3251

Hallo
我正在通过微控制器执行多路复用器测试。 我通过微控制器 GPIO 提供地址/选择线路的逻辑。 但在测试时、我面临的问题是、多路复用器仅向8 (B8)引脚提供输出、因为它是1:8多路复用器。 尽管我通过微控制器更改地址线路的逻辑、但多路复用器仅将其输入连接到第8个输出引脚。 我使用的多路复用器来自德州仪器 SN74CBTLV3251。

有人能不能提出什么问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viraj、

    感谢您关注我们的 SN74CBTLV3251。

    一系列问题可能会导致此问题。  

    您能否检查:

    1) 1)当您更改微控制器上的逻辑时、该逻辑在正确的引脚上可见?

    2) 2)没有任何东西将 S0、S1、S2引脚上拉至 VIH

    3) 3) S0、S1、S2之间没有短路

    如果您可以与我们共享原理图、我们就可以更好地调试该器件。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Louie
    谢谢。 我工作过。
    我想了解更多信息。

    该 IC (SN74CBTLV3251)的功耗是多少?

    提前感谢


    维拉伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 IC 的功耗取决于一系列其他因素。
    开关本身不消耗功率、而是控制开关打开/关闭的数字逻辑。
    它将是 ICC、它将通过我们芯片的这一部分、这部分决定了。
    此 ICC 将随开关的开关频率而变化。

    谢谢、

    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会发现这篇 e2e 文章对有关如何计算信号开关功率耗散的示例很有用。

    如何计算模拟开关的最高结温(Tj 最大值)和最大功耗

    Adam