This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:它是否具有"断电隔离"特性?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/660359/ts5a3166-does-it-have-powered-off-isolation-feature

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件: TS5A3167

您好!

TS5A3166在 Vcc=0V 时是否具有隔离供电功能?

数据表的历史记录显示、

将修订版本 A (2012年10月)更改为修订版本 B 页
•从特性中删除了"关断模式下的隔离、V+= 0"项目符号

但是、该网站的功能是"断电保护、先断后合"。

我希望 TS5A3167等效功能不带控制逻辑。

此致、

Tark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tark、

    TS5A3166具有断电保护功能、因为您可以在电气规格表中看到当 Vcc = 0V 时的高阻抗。  我不知道为什么修订历史记录删除了"断电模式下的隔离、V+=0V"、也许这是品牌推广工作的一部分、可以称之为断电保护。  

    通常、对于固态开关而言、Open no control logic 不是一个好的描述、因为没有任何活动部件、并且每个引脚始终保持连接。  更好的描述是、当控制逻辑被设定为"XX"时、信号路径为 ON 或低阻抗;当控制逻辑被设定为"XX"时、信号路径为 OFF/Hi-Z。  TS5A3167上的逻辑低电平将信号路径设置为高阻态、但对于 TS5A3166、逻辑低电平将开启信号路径并创建低阻抗路径。   

    有关断电保护的更多信息、您可以参阅此 e2e 文章。  

    谢谢、  

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的回答和其他评论。 我很高兴知道3166具有该功能。
    Tark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在 VNO = 3.3V 和 V+= 0V 条件下、是否超出 TS5A3166的绝对最大条件?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您提出这个问题。   我同意 ABS 最大规格和断电泄漏规格相互矛盾。  我预测的其中一个误差是另一个数据表中的复制粘贴错误。  我将订购一些器件和一些硬件、以查看哪一个是正确的。  我下周应该有答案、并将更新数据表。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我测试了 TS5A3166、发现断电泄漏规格有效。 我在 Vcc = 0V 的情况下在信号路径上放置了5V 电压、并且信号未通过开关。

    然而、当我在 信号路径上使 Vcc =悬空且5V 时、5V 信号仍通过开关。

    这表明该器件没有非常强大的断电保护。 它仅在 Vcc =0V、然后在信号路径上施加电压的情况下具有保护功能。 我想这就是他们从数据表中删除该特性的原因、因为它仅在 Vcc = 0V 时具有保护功能。

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    为了便于说明、VCC 应接地以支持断电保护功能。 当 VCC 保持悬空时、它不会隔离路径。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    当 Vcc = 0V 时、信号路径为高阻态、如 Vcc = 0V 时、信号泄漏规格中所述。

    在这种情况下、我注意到信号路径未被隔离。  

    1) 1) Vcc =一个有效电压

    2) 2)信号路径上存在电压

    3) 3)然后 Vcc 变为悬空

    在这种情况下、信号路径上的电压似乎使 FET 的栅极保持充电状态、因为 Vcc 是浮动的、不会关断 FET。  

    如果 Vcc = 0V、这不是问题

    我想说、您需要将 Vcc 接地、以防止 FET 的栅极由信号路径上的电压反向供电。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。

    此致、
    Sam