This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44514:此器件在开路时是否具有2kV 绝缘电压

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A44514, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655868/ts12a44514-does-this-device-have-2kv-insulation-voltage-at-open-contact

器件型号:TS12A44514
主题中讨论的其他器件: ISO7741

尊敬的:

主席先生,

  我是 Pratik Debnath、使用 的是 TS12A44514模拟开关。我想知道该开关在开路条件下的仿真电压。我希望在开路条件下具有最低2kV 的绝缘电压。

请回复并改正我的问题。

谢谢

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、

    TS12A44514是一款无源 FET 开关、在 ESD 类型事件以外的任何显著持续时间内都不支持2000V 信号路径。 当 TS12A44514切换至关断状态时、信号路径在~1M 欧姆范围内为高阻态、但不支持大于建议的0至 Vcc 电压。

    我想您可能正在寻找一款 TI 的隔离产品、例如 ISO771。

    请告诉我们您对隔离器件的看法。

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    先生,
    我正在寻找一个数字隔离器类型的开关。当没有2kV 时、我应该将两个端子短接以进行校准、并在存在2kV 时断开。开关由3.3V 微控制器控制。
    因此、我选择  TS12A44514。请建议使用数字隔离器开关等合适的开关、该开关可在3.3V 电压下运行、并且在开路条件下可提供2kV 隔离。
    请建议一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    我认为我对您的要求不太了解、您能不能更详细地描述一下您为何需要数字隔离器/开关来满足您的应用? 您计划如何使用该器件? 为了让我们更好地了解您的要求并推荐最合适的器件、请告诉我们终端应用是什么以及器件在任一侧连接到什么。

    如果您有简化的方框图或可共享的原理图、这也会有所帮助。

    数字隔离器将是一种真正的隔离器、它使用高达5kVrms 的隔离电压(VISO)将一侧与另一侧隔开。 有关 TI 数字隔离器的更多详细信息、请参阅 ISO7741数据表。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    请按照要求分享我们的更多信息、以便我们可以帮助您根据您的要求推荐最合适的器件。 如果您认为您已经找到了符合您要求的器件、我们可以关闭此 E2E 帖子并认为其已解决。 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao