This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:支持 SGMII 的信号开关/多路复用器

Guru**** 2514525 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301, TS3DDR4000, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/660486/ts3ddr4000-signal-switch-mux-that-supports-sgmii

器件型号:TS3DDR4000
主题中讨论的其他器件:TS3L301TS3DV642

您好!  

您是否有支持 SGMII 的开关/多路复用器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、  

    要确定信号开关是否支持信号标准、您需要评估开关所需的位数/通道数、电压电平和带宽。  

     

    SGMII 看起来是12位/通道信号路径、电压电平为2.5V 或1.5V 、速度高达125MHz。   

    TS3L301满足电压和带宽要求、但仅为8通道/位。  12通道器件包括 TS3DV642或 TS3DDR4000等器件。  请告诉我们您的想法。   

    谢谢、  

    Adam