This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4514:模拟电压引脚上允许的最大电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/660104/ts12a4514-max-allowed-voltage-on-analog-voltage-pins

器件型号:TS12A4514

您好交换机团队、

从数据表中、我可以看到开关的最大建议电压为 V+ +0.3V 或20mA。 在我们的应用中、我们将使用5V 作为 V+、并将其用于连接5V 串行通信线路、但在一种情况下、器件可连接到12V 串行通信线路。 在这种情况下、开关不应闭合、因此电流仅为泄漏、但我担心电压、我们是否可以在我们的应用中使用该器件?

e2e.ti.com/.../TS12A4514.pdf

 

 祝你一切顺利、

Olrik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    TS12A4514无法在 V+=5V 时耐受12V 输入。 正如您建议的、数据表的绝对最大额定值限制了该用例。

    如果您可以使用12V V+、则系统应该可以正常工作。