This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 FPD-Link 的高数据速率开关

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/653313/high-data-rate-switches-for-fpd-link

主题中讨论的其他器件:TS3DV642TMUX136

我的客户正在使用来自两个摄像头(只有一个摄像头处于活动状态)的 FPD-LINK,他们对同轴电缆侧的1:2 SPDT 感兴趣,以便仅使用一根同轴电缆。

我可以使用 TI 产品系列中的哪款最佳器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    要确定要使用 TI 产品系列中的2:1开关、您需要确定要开关的信号数量(通道数量)、信号电压和信号带宽。  

    根据我的知识、FPD-LINK 使用小于3.3V 的低压差分信号(LVDS)传输数据、带宽通常在~100s 的 MHz 范围内。  TI 拥有 数百 种可满足这些规格 的开关、您可以使用 TI.com 开关选择工具进行滤波。   

    选择开关时、我们需要考虑的最后一点是要切换多少个通道、这可能取决于您希望在 FPD-Link 信号链中进行切换的位置。  

    如果您需要一个大通道数器件、可以查看 TS3DV642或 TMUX136等低通道数器件。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    TS3DV642或 TMUX136器件是否满足您的需求?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    我们几周内没有收到您的消息、因此我们将关闭此主题。 如果您有其他问题、您可能会在回复时听到重新打开主题帖的声音、或者您可以启动新主题帖。

    谢谢、
    Adam