This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:是否可以传递模拟信号

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/659328/sn74cb3q3253-is-it-possible-to-pass-analog-signal

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3253

您好!

我想请您确认下面是否没有任何问题。

*用户能否传递模拟信号(频率大约为20kHz)?

根据数据表、用户可以传递下一句中的模拟信号。

*支持数字和模拟应用

但是,似乎几乎有一句话是关于数字信号的描述,所以您能否确认上面的内容,以防万一?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    您的理解是正确的。 您可以假设当启用 SN74CB3Q3253通道时、该通道将用作5 Ω 串联电阻器。

    在您的情况下、信号频率仅为20kHz、这对于此类模拟开关而言根本不是很高。

    如果需要高线性、SN74CB3Q3253是最佳选择、而如果设计是成本驱动型、您也可以查看 SN74CBTLV3253。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan–San、

    感谢你的答复。

    我了解在本例中、我们可以使用该器件。

    >如果设计是成本驱动型设计,您也可以检查 SN74CBTLV3253

    感谢您的建议。

    但我们需要在数据线路中耐受5V 电压、因此我选择 SN74CB3Q3253。 (如果不需要5V 耐压、实际上 LV3253是最佳选择。)

    此致