This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SGM3002的交叉参考?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/657807/cross-reference-for-sgm3002

主题中讨论的其他器件:TS3A24159TS5A23159

大家好、我们是否有一个 P2P 替代 SGM3002XMS? 所需的封装为 MSOP10、客户可将其用于模拟音频信号开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    TS3A24159DGSR 与 SGM3002XMS 的 MSOP10引脚相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    我们是否有可支持5V 电源电压的 P2P 解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、  

    TS3A24159 DGS 与 SGM3002XMS 不是 P2P

    SGM3002是一款2通道2:1器件。  您可以使用 TI.com 开关选择工具按配置、通道数、封装类型和电压电源过滤>250个开关。   

    这些滤波器返回5个不同的器件、TS5A23159与 SGM3002引脚相同

    谢谢、  

    Adam