This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:IBIS 模型说明

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/657422/ts3a27518e-ibis-model-description

器件型号:TS3A27518E

我需要分析 QSPI 接口上的信号完整性。 在网络中间、我们使用模拟多路复用器。 我从  TI 下载了 IBIS 模型 ts3a27515.IBS。  
我对 IBIS 文件中的[Series Pin Mapping]部分和 Model_type Series_switch 有疑问。  


简介

组件 TS3A27518E-Q1具有6个多路复用器。 让我们仅看看多路复用器 nr 1 -以进行简化。  
模拟多路复用器的第一侧有公共节点 COM1、另一侧有两个节点1和 NC1。  

在[引脚]部分的 IBIS 模型中、每个引脚都有模型选择器:  

[PIN]   SIGNAL 名称 MODE_NAME      R_Pin   L_Pin   C_Pin
|
1      COM1     TS3A27518B_COM   4.700e-02 1.028e-09 3.100e-13
8.      第1个      TS3A27518B_NO    3.100e-02 6.770e-10 2.330e-13
23      NC1      TS3A27518B_NC    4.700e-02 1.015e-09 2.510e-13

上述所有选择器(TS3A27518B_COM、 TS3A27518B_NO 和 TS3A27518B_NC) 均指分配给正确电源的型号。 我使用的是3.3V。因此、对于我的设计模型而言、是:
TS3A27518B_COM_33、 TS3A27518B_NO_33和 TS3A27518B_NC_33。 所有这些都是终端类型。 它们描述的是钳位、但不是主要行为。

[型号] TS3A27518B_COM_33
MODE_TYPE 终端


说明


[Series Pin Mapping]部分介绍了主要行为:

[系列引脚映射] PIN_2 MODE_NAME       函数表组
|
8.           1  TS3A27518B_NO_33_S  1.
10.          3  TS3A27518B_NO_33_S  1.
12.          4  TS3A27518B_NO_33_S  1.
1           8  TS3A27518B_COM_33_S 1.
3.           10  TS3A27518B_COM_33_S 1.
4.           12  TS3A27518B_COM_33_S 1.
(笑声)

引脚8和1之间是 TS3A27518B_NO_33_S 和 TS3A27518B_COM_33_S 型号。

以上所有型号均为 Series_switch 类型

[型号]   TS3A27518B_NO_33_S
model_type  系列开关

它们非常相似:


问题:  


我知道、型号 TS3A27518B_NO_33_S 描述了引脚 N0和引脚 COM 之间的连接、TS3A27518B_NC_33_S 引脚 NC 和引脚 COM 之间的连接。
1° 型号 TS3A27518B_COM_33_S 的用途是什么?
2°为什么 在同一引脚上有两个以完全相同方式运行的并联模型?
IBIS 标准中不允许[串联引脚映射部分]中的3°并联模型。 IBIS 模型"按原样"不能加载到任何程序中。 我是对的吗?
4°我假设用户应该删除/注释一个模型、并且仅使用第二个模型、因为它位于[系列交换机组]部分 -我是否正确?
5 μ s 我能不能°此 IBIS 文件的说明或该文件的配置是否可以正常工作?

 


此致

Krzysztof Boron
电气仿真工程师

电源 此 Web 上的标签列表限制为 A 和 B 字符。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    感谢您的查询。 我们将对此进行研究。 我们将在1-2天内回复您。

    谢谢、

    -Eric Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krzysztolf、

    该模型似乎是在~ 9年前由产品线生成的。 因此、很难找到任何其他支持文档(对您的问题5的回答)。
    话虽如此、该文件通过 IBIS 委员会解析器、没有任何错误。 因此、我们假设该模型符合 IBIS 规范。

    根据我对模型的快速回顾、以下是我对您的问题的评论。

    1) TS3A27518B_COM_33_S 模型似乎代表引脚1至8 (信号方向)的开关特性。 事实上、它非常接近 TS3A27518B_NO_33_S 因此用户可以使用任一型号。
    2)# 3)# 4)我建议注释掉并行/重复的信号路径。 您似乎正在使用 Hyperlynx 进行仿真。 遗憾的是、我们不再支持 Hypelynx。 但是、下面是响应的前一部分、描述了如何在 Hyperlynx 中设置交换机模型。 我还建议您联系 HYperlynx 寻求支持。


    「香港
    以下是有关如何在 Hyperlynx 中正确设置交换机模型的简短说明。 请尝试一下、并告诉我们它是如何实现的:
    (三
    1)您需要一个驱动程序和一个接收器来连接交换机。
    2) 2)放置一个 MOSFET 系列、它将位于左侧、看起来像 CMOS。
    3) 3)选择模型–通过参考设计器(.REF 文件)…分配模型/值
    4)在“设计”的部件列表中,选择您的组件(例如 U1),在“型号/值”下,转到.IBS,然后查找具有交换机型号的 ibis 文件。
    5) 5)选中后、单击 Assign Model、保存.REF 文件并关闭此窗口。
    6) 6)然后、您可以双击该框、或选择并转至模型-按零部件分配模型/值。
    7) 7)在此菜单中、选择用于连接的引脚。 它应该根据模型选择匹配的引脚。
    8) 8)连接到发送器设备和接收器、您可以进行仿真。
    (二




    谢谢、
    -Eric