This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:随频率断开隔离

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/656968/ts5a3166-off-isolation-with-frequency

器件型号:TS5A3166

大家好、

我们是否有不同频率下关断隔离的数据?  特别是在高频1G 和10GHz 时?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian、

    TS5A3166是200MHz 芯片。 因此、它在1G 和10GHz 下没有任何测量结果。

    您是否正在寻找需要切换10GHz SERDES 信号的以太网交换机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    您能否提供1M 到200m 的关断隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lilian、  

    我们具有100KHz 至400MHz 的关断隔离