This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:有关 SN74LVC1G3157-Q1的一些问题

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1, SN74LVC1G3157, SN74CBTLV1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/657361/sn74lvc1g3157-q1-some-questions-about-sn74lvc1g3157-q1

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157SN74CBTLV1G125-Q1

尊敬的先生  

我的项目将使用 TI SN74LVC1G3157-Q1。 它可能运行1KK PCS/Y

但是、我在数据表中找不到一些问题。

1、它 是 单侧二极管还是 双侧二极管、用于将   SN74LVC1G3157侧面的 MOSFET 的 S 连接到 D?

2、选择引脚的 ESD 如何?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    SN74LVC1G3157-Q1在 MOSFET 的 S 和 D 上具有双侧二极管结构。 对于选择引脚、它没有类似的 ESD 结构。

    我想您问这个问题、因为当 Vcc = 0而 S 或 D 不是0V 时、您将会遇到这种情况。 而且很难管理上电序列。

    我会推荐 SN74CBTLV1G125-Q1。 它可以支持3.3V Vcc、并且模拟引脚和数字引脚都受到独特的 ESD 结构的保护。 唯一的问题是它不是2:1 MUX。 它是1:1。 因此、您将需要2个芯片。