This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:过压和过流事件的可靠性问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/656805/tmux136-reliability-concerns-with-over-voltage-and-over-current-events

器件型号:TMUX136

您好!  

我想了解 TMUX136将承受的故障条件:

1.5V 在 施加3.3V VDD 或器件断电时无限期施加到模拟输入端。

2.在故障情况下,电流可能瞬间上升至100mA。 ABS MAX 规格建议该器件能够承受此电压。 它还意味着 VCC 没有 ESD 二极管(所有电流都指定为负电压)、因此在正过压期间不应出现电流、这是正确的吗?   

3.假设可能还有另一条路径允许电流通过模拟 输入引脚短暂上升至97mA 、然后再启动其定位器、这是否是潜在问题?

4.布局问题:“第11.1节(布局准则)规定残桩应小于200mm? 这似乎有点大。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    1.5V 在 施加3.3V VDD 或器件断电时无限期施加到模拟输入端。

    2.在故障情况下,电流可能瞬间上升至100mA。 ABS MAX 规格建议该器件能够承受此电压。 它还意味着 VCC 没有 ESD 二极管(所有电流都指定为负电压)、因此在正过压期间不应出现电流、这是正确的吗?   

    我将尝试澄清前两个问题。 此器件不允许“当施加3.3V VDD 或器件断电时,在模拟输入中无限期施加5V 电压

    因此,在这种特殊情况下,即使 NI 可以找到限制电流的方法,在引脚上存在5V 电压也不是一个好主意。

    电流将烧毁晶体管、而电压将损坏晶体管。 两者都很重要。

    3.假设可能还有另一条路径允许电流通过模拟 输入引脚短暂上升至97mA 、然后再启动其定位器、这是否是潜在问题?

    是的、这是一个问题。  如建议运行条件中所述、此器件信号路径的额定电流仅为+/- 20mA

    4.布局问题:“第11.1节(布局准则)规定残桩应小于200mm? 这似乎有点大。”

    我认为、这样做的目的是使残桩保持在信号波长的1/4以下、以防止  残桩 成为天线。   5GHz 信号的波长为1/4 1.5cm、因此200mm 应该是太多的天线。   

    谢谢、

    Adam