This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:器件未通电时 I/O 引脚上的电压

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/657172/sn74cb3q16244-voltage-at-the-i-o-pins-when-device-is-not-powered

器件型号:SN74CB3Q16244

大家好、

只需再次检查并确认客户、如果器件未通电(VCC = 0V)时 I/O 引脚上存在电压、是否存在任何问题(违反电压限制)?

感谢您的帮助和确认、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    SN74CB3Q16244优化了您客户的用例。 没有问题。 下面是我们的测试条件和结果。