This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:关于 Vinh (min)阈值。

Guru**** 2501635 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/656623/ts12a12511-about-vinh-min-threshold

器件型号:TS12A12511

我有疑问。

当 VCC = 10V 时。
请告诉我 Vinh 的(最小值)。

问题的背景 =========================================================

我的客户使用 Vcc=10V、-Vcc=GND。

并且、IN=0V/3.3V。

他们说他们在使用它时没有任何问题。

================================================================================

此致、

Ozawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owaza、

    我在 e2e 搜索栏中输入了"TS12A12511 VIH"字样、并发现此帖子可能会为您提供更多信息。

    根据我在上面找到的 e2e 帖子 、我并不惊讶器件工作良好、因为规范中内置了一些裕度。  

    请注意、TI 不会授予超出数据表规格的器件性能。

    谢谢、

    Adam