This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:UART 开关问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/653885/ts3a24159-uart-switch-issue

器件型号:TS3A24159

尊敬的专家:

我使用 TS3A24159在2个 UART 器件之间进行切换。  我看到这些器件在生产中出现2%的故障、似乎无法找出问题所在。  当两个器件(通过外部电缆)连接时、只有 NO 器件与主机处理器进行通信。  如果我只连接 NC 器件、它工作正常、如果同时连接了两个器件或仅连接了 NO 器件、则工作正常。  请参阅下面的原理图、如果您看到任何可能导致此问题的东西、请告诉我。

当使用示波器验证信号时、不工作的器件从不会看到来自主机的 TX、指示开关未关闭或处于不同状态之间。

工作参数:

9600波特

通信和开关之间的延迟为1ms

终端器件是2个相同的微控制器。

此致、  
Dan Hughes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    让我看看我是否理解您看到的问题。

    案例1 -失败
    将两个器件同时连接到 J1和 J2
    在 J1上与器件通信=故障
    与 J2上的器件通信=无问题

    案例2 -失败
    将一个器件连接到 J1
    J2未连接
    在 J1上与器件通信=故障

    案例3 -通过
    将一个器件连接到 J2
    J1未连接
    与 J2通信=无问题

    1) 1)您提到故障路径看不到 TX 信号、但它看到了 RX 吗? 如果我们在通信时在一个屏幕上看到 IN、COM、NO 和 NC、然后在不通信时进行切换、这可能会有所帮助。

    2) 2) IN1/2控制引脚上的电压是多少? 47k 下拉电阻是否可能不够强、无法下拉控制 UART_CTL 节点的器件? 什么是驱动控制信号?

    3) 3)拆卸 IC 并更换为新 IC 是否解决了此问题?

    4) 4)移除 IC 并将连接短接至无法正常工作的路径是否解决了此问题?

    5) 5)如果您将开关 IC 从发生故障的电路板上取下、并将其更换到发生故障的电路板上、是否会导致电路板在相同的庄园中发生故障?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您是否在调试中取得了任何进展?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉耽误你的时间。  我正在移动办公室。

    我遇到这些症状的设备最后在两个 PCB 之间的布线中交叉了5V 和3.3V 线路。  有趣的是、电路板会以这种方式做出反应、但不会出现 TI TS3A24159器件的故障。  我还有其他人也有同样的症状,所以一旦我重新安置和解包,我就会让这些人回来继续调查。  

    感谢您的耐心等待。

    Dan Hughes