This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/656014/ts3a27518e-q1-ibis-model

器件型号:TS3A27518E-Q1

我的客户考虑将 TS3A27518E-Q1 用于 一个新项目。

 

  • 我们能否提供 IBIS 模型用于仿真?

  • 我们能否确定 COMx 和 NCx 引脚之间的传播延迟时间?

  • 我们能否提供有关多路复用器通道内部结构的详细信息? (意思是:多路复用器是如何构建在晶体管级上的?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    •我们能否提供 IBIS 模型用于仿真?

    通过单击工具和软件选项卡、可以在 TI.com 的产品文件夹中找到仿真模型

    •我们能否确定 COMx 和 NCx 引脚之间的传播延迟时间?

    我们没有数据表中指定的传播延迟。   这些类型的器件是无源 FET 开关、没有任何缓冲、因此传播延迟非常低、小于100s 的 ps 范围、因为信号从漏极传输到 FET 源极只需要一段时间。  传播延迟为何对于该系统至关重要?      

    •我们能否提供有关多路复用器通道内部结构的详细信息? (意思是:多路复用器是如何构建在晶体管级上的?)

    TS3AXXXX 器件是具有 NMOS FET 和 PMOS FET 并联的传输栅极开关。  您可以在数据表中的 Ron 与输入电压间的关系图中看到该架构。  当源极上的输入电压接近 Vcc (栅极)电压时、电阻保持平缓。  如果器件只是 NMOS FET、则随着源极上的输入电压接近栅极电压 <Vt turning off the FET making the signal path Hi-Z. 、电阻将变得越来越高  本应用手册 详细介绍了3种不同的开关架构及其优势