This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:当 V+= 0V (断电状态)时、TS3A24157 COM1/COM2的状态

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655824/ts3a24157-ts3a24157-state-of-com1-com2-when-v-0v-power-off-state

器件型号:TS3A24157

您好!  

我将使用 TS3A24157器件。

 

我想知道当 V+=0 (断电状态)时 COM1/COM2引脚的状态是什么

 

它是连接到 NO 引脚还是 NC 引脚、还是连接到两个引脚中的任何一个引脚(隔离式)?

 

我在数据表中找不到此信息

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我在开关和多路复用器 e2e 论坛上搜索了“TS3A24157”,第一篇文章出现的是 TS3A24157:VCC=0v 时 COM 和 NO/NC 之间的连接 ,这表明 TI 不能保证此开关在没有有效电源电压的情况下的状态。

     


     

     

    您可以使用 TI.com 开关搜索工具查找具有断电保护功能的器件、该功能可在 Vcc=0V 时保证高阻抗状态。

     


     


    请告诉我们您是否需要有关选择交换机的进一步帮助?  

     

    谢谢、

    Adam