This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 I2C 开关2:6

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655611/asking-for-the-i2c-switch-2-6

主题中讨论的其他器件:TS3A5017TS5A3357


大家好、
我们是否有用于三个 I2C 的2:6开关?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    您可以在此处找到我们的所有 I2C 开关:

    我们的所有开关都采用主 SDA/SCL 线路(我认为这是您的比率请求中的"2")、并且能够输出到2、4和8个通道、但不能是3 (配对)。 您可以使用一个4通道或使用两个2通道开关来完成此"2:6 (1线对:3线对)"。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    在 TI 的无源 FET 开关产品系列中、2:6多路复用器被描述为2通道3:1多路复用器。 TI 拥有 TS5A3357等单通道3:1器件、可用于 I2C 以及 TS3A5017等双通道4:1开关。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Adam