This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4053:器件禁用时 CD74HC4053的输出状态。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655126/cd74hc4053-cd74hc4053-output-status-when-device-is-disable

器件型号:CD74HC4053

你(们)好

您能否帮助检查 CD74HC4053 在禁用时(EN 为高电平时)的输出状态、它是否 为三态状态?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    当 FET 被禁用时、诸如 CD74HC4053的无源 FET 开关的输出状态将为高阻抗。  您可以通过关断状态泄漏电流看到数据表中规定的这种高阻抗规格。  即使信号 Vis 高达 Vcc、不超过1uA、也会通过开关。  

    VCC= IRoff  

    5V =(1uA)关断

    5V/(1uA)= 5M Ω=高阻态=关断

    谢谢、

    Adam