This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:扩展输入逻辑转换 Vio 范围

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A26542, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655173/ts5a26542-extending-the-input-logic-translation-vio-range

器件型号:TS5A26542
主题中讨论的其他器件: TMUX136

尊敬的团队:

TS5A26542 具有出色的输入逻辑转换功能。 Vio 范围仅在1.65至1.95V 之间指定-该范围是否可扩展?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz、

    TS5A26542器件的 Vio 绝对最大规格与 V+相同、这告诉我他们在设计中使用相同尺寸的晶体管。  

    您可以将 V+连接到 Vio、并让数字逻辑阈值 VIH 和 VIL 根据以下数据表进行缩放。   

    您选择 TS5A26542的主要规格是什么?  如果您不使用逻辑转换功能、您是否会考虑使用成本更低的开关?  

     


     

     

    您还可以查看新的 TMUX136、它将支持1.8V 逻辑。

     

    谢谢、

    Adam