This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有超低功耗的开关-需要

Guru**** 2384430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22943, TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/653706/switch-with-ultra-low-power-consumption---needed

主题中讨论的其他器件:TS5A3166

您好!

我正在设计使用电池运行的水表产品。 我有一个外部流量传感器、它消耗的工作电流非常小(<1mA)。 由于该传感器是在外部安装的、因此我希望保护我的电子器件免受该传感器上的外部故障的影响。 因此、我正在考虑使用一个具有内置保护功能的负载开关 、这与 TPS22943类似。 但是 、TPS22943 的 Iq 非常高、=40uA。 由于 IQ 如此高、我的电池将以更快的速度放电。 您能否建议具有过流等内置保护功能并报告故障的类似负载开关? 与过流保护相比、具有更多的保护功能会更好。 我不想使用任何 BGA 封装部件。 请给出建议。

我已经在"电源开关和电源路径保护"论坛中发布了此内容。 但是、他们不能推荐 IQ 较低的更好 IC。 他们建议我在这个论坛中检查合适的 IC、因此我将在这里发布。 请给出建议。

此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    这是我们的信号开关产品在电源电流非常高的电池供电型外部传感器中的常见应用请求。  

    如今、我们没有报告故障状况或具有过流保护 功能的信号开关、但随着越来越多的人开始请求、我们将继续探索开发具有这些类型功能的开关。  

    如果您想了解我们目前提供的产品、可以使用 TI.com 上的信号开关选择工具。  针对1:1、单通道开关进行滤波、并对电源电流进行排序、使其最小到最大。  由于您 在负载开关应用中使用、因此您 可能 还需要过滤   导通状态电阻和可通过 I/O 引脚的持续电流。   您对 TS5A3166有何看法?   

    我想您正在寻找的这些保护功能将以一些电流为代价、因此我不确定我们在开发这些功能时将达到什么级别。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的详细答复。 由于保护功能是强制性要求、因此我将无法考虑您建议查找的上述任何开关。 如果您在开始开发任何具有保护功能的合适开关时可以告诉我、那将会很棒。

    如果不是集成解决方案(如单个开关)、我能否获得更多分立器件/IC 的任何所需解决方案? 您能建议、我是否应该在其他论坛中查看合适的解决方案?

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikas、

    我您尝试检测哪种类型的故障、您预测会导致这些故障的原因是什么?

    我不确定您希望实现的确切稳健性或保护级别、但保护级别以电流为代价、我不知道该最佳点是在哪里为您的系统提供的。 下面是一些想法。

    1) 1)例如、ADG5243F 器件可以检测到故障并与 GPIO 通信、但它将消耗大于50uA 的电流来实现此功能。

    2) 2) ADG4612可以检测到故障并打开开关。 这比 ADG5243的功耗更低,但功耗仍大于50uA。

    3) 3)您可以在信号路径与电源之间放置一个钳位二极管、以防止高电压事件通过信号路径。

    以上这些想法可能会为您激发更多想法。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    基本上、我需要水表的这种保护功能。 我将水流量传感器安装在水管上(位于地面下方)。 流量传感器和电子器件之间有一根导线。 流量传感器通过电子器件供电、并且传感器在有水流时提供信号。

    由于流量传感器安装在接地下方且导线暴露在接地条件下、因此它们容易受到各种噪声/瞬变/雷击等的影响 这些会导致过压、过流、瞬变或任何此类故障。 因此、我希望尽可能保护电子产品免受这些故障的影响。

    然而、水表依靠电池运行、其寿命很重要。 因此、仪表中每个部件的功耗至关重要。 希望您已了解我的选择标准。

    我将检查并查看我可以使用的最佳保护器件。 不过、请告诉我、以防您遇到任何符合我需求的合适保护器件。

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。