This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:最坏情况下的泄漏电流

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/653616/cd74hc4051-worst-case-leakage-current

器件型号:CD74HC4051

我的客户正在其项目之一中使用 CD74HC4051M96、并且希望知道开关关闭时每个通道输入/输出(A0-A7)的最坏情况泄漏电流。

以下是我在阅读数据表后的问题。

1、当使用使能引脚启用器件而某些通道的开关处于关闭状态时,1、2、4通道和4051之间的区别是什么? 请按如下所示查看捕获图片。 客户想知道在这种情况下每个通道的最坏情况泄漏电流。

2、当使用使能引脚(4051的引脚6)来禁用器件时、它们希望知道最坏情况下每个通道的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    SCHS122L 数据表适用于多个不同的器件。  您在下面突出显示的表格包含4051 (8通道器件)以及4052 (4通道器件)和4053 (2通道器件)的泄漏信息。  

     

    要查找 SN74HC4051 8通道器件在最坏情况下的泄漏、您需要查看下面突出显示的部分。  突出显示的部分包含两个在 VEE 和 VCC 变化的两种不同测试条件下的泄漏测量 SN74HC4051的最大泄漏电流将处于测试条件下、VEE =-5V、VCC = 5V、因为该测试会在公共输入引脚上产生较大的电压差、从而导致更多电流通过器件。     

    泄漏电流也会随温度的变化而变化。  最坏情况下的泄漏将在125摄氏度的最高温度下发生  

     

    谢谢、

    Adam