请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A12511 我使用 TS12A12511来调制设置电流的电压(-2.5V -+2.5V)。
此时、NC 和 NO I 具有0V。
我注意到我的 MCU 非常热。
我的输入上似乎有-5V 电压。
此时、MCU 上存在漏极开路且没有 PWM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 TS12A12511来调制设置电流的电压(-2.5V -+2.5V)。
此时、NC 和 NO I 具有0V。
我注意到我的 MCU 非常热。
我的输入上似乎有-5V 电压。
此时、MCU 上存在漏极开路且没有 PWM。