This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 多路复用器/解码器/扩展器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, CD4097B, SN74CBTLV3251, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/665457/spi-mux-decoder-expander

主题中讨论的其他器件:SN74LV4051ACD4097BSN74CBTLV3251SN74CBTLV3257

您好!

我们是否有任何符合此客户标准的解决方案?

"我有一条 SPI 总线,能够选择8个要写入的从芯片(芯片选择或 CS 线路是:CS0、CS1、……CS7)。 这适用于具有30个振幅控制芯片(来自模拟器件的 HMC 1119)和30个相位控制芯片(MAP 010163)的阵列。 我将使用总线作为具有 SPI 协议的主器件写入芯片、即60个芯片将一次串行写入一个。
问题是8芯片选择线只能连接到8芯片。 我正在寻找一个介于8引脚和60个芯片之间的器件、这样、我可以将8条线连接到器件的输入端、并将器件的输出连接到60个芯片、以唯一地启用它们。"
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    如果 SPI 主器件的驱动强度能够处理60个 SPI 从器件、则需要对 CS0~CS7进行多路复用。 使用8个 SN74CBTLV3251或 SN74LV4051A 单元、1:8多路信号分离器或4个 CD4097B 单元、2通道、1:8多路信号分离器就足够了。


    如果 SPI 总线负载电容对于60个 SPI 从器件过高、则建议使用总线隔离器件。

    例如、如果一条 SPI 总线最多只能支持30个器件、从技术上讲、可以考虑将 SN74CBTLV3257的1个单元将60个 SPI 从器件分成2组。