This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1G125:A 和 A 端口支持的数据速率;B 端口

Guru**** 2507495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT1G125, SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/664498/sn74cbt1g125-supported-data-rate-on-a-b-ports

器件型号:SN74CBT1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G66

尊敬的先生:

我们将  SN74CBT1G125  FET 开关用于数据线。

此数据线的开关速度为150MHz (最大值)。

我的怀疑是、

1、该器件能否在不产生任何失真的情况下处理这些数据速率?

请澄清。

此致、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、  

    您的信号摆幅是多少? 您知道数据线上的电阻和电容负载吗? 我认为 SN74LVC1G66可以满足您的要求。 请告诉我 SN74LVC1G66的任何参数是否与您的设计请求不符。