This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A-Q1:I/O 引脚与 Vcc 或 GND 之间的内部连接

Guru**** 2511655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/661900/sn74lv4051a-q1-internal-connection-from-i-o-pins-to-vcc-or-gnd

器件型号:SN74LV4051A-Q1

您好!

我想知道以下引脚与 Vcc 或 GND 的内部连接。

(1) Yx 引脚连接到 Vcc/GND
(2)连接至 Vcc/GND 的 A/B/C 引脚
(3) COM 引脚至 Vcc/GND
(4) INH 引脚至 Vcc/GND


从绝对最大额定值来看、我认为开关 I/O 引脚具有连接到 Vcc/GND 的保护二极管、输入引脚没有保护二极管。
但是、我无法理解哪些引脚是开关 I/O 引脚。 (Yx 和 COM 引脚?)

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    数据表中的引脚说明表规定了带有注释(1)的引脚是包含 COM 和 Y0-Y7的 I/O 引脚。   选择引脚为 A、B 和 C、INH (抑制) 引脚 为数字逻辑引脚、用于控制信号路径的选择。  

    下表中存在错误、INH 引脚不应是带有注释(1)的 I/O 引脚

    根据绝对最大值表、您是正确的。I/O 路径具有连接到 Vcc 和接地的保护二极管、但数字控制逻辑引脚仅具有接地保护二极管。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam San、您好!

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    Ryuji