This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:模拟开关

Guru**** 2507305 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/661947/ts3l110-analog-switch

器件型号:TS3L110

您好!

我能否按照下图在变压器之后使用 TS3L110模拟开关器件。 请就此提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thivakar、

    将 TS3L110暴露在-3V 电压下违反了数据表中的绝对最大额定值、可能会损坏 IC。  请在建议的操作条件下操作系统中的交换机。

    查看 TI.com 上的开关选择工具 、我不知道可以支持-3V 的以太网开关。  我可能会考虑在变压器之前使用开关、以将开关暴露在0至3V 范围内。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam