This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:最大脉冲电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/662059/mux508-max-pulse-current

器件型号:MUX508

我的一位客户正在使用 ADG508AKRZ、我们希望将其替换为 MUX508IDR。 他们对最大脉冲电流有疑问–ADI 组件规定最大脉冲电流(S 或 D)为40mA、持续1ms (见下文)。

MUX508是否有类似的脉冲电流规格? 在其现有应用中、它们可以看到大约10µs μ A 的峰值电流为38mA、这在 ADG508绝对最大额定值范围内。 我们能否确认在相同条件下 MUX508IDR 不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashankk、

    我们将无法确认 MUX508在40mA 脉冲电流下是否正常、因为 MUX508仅将高达30mA 的直流电流指定为绝对最大值

    如果客户可以在其系统级上解决10uA 38mA 脉冲、这将更加可靠。