This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:以太网交换机- IEEE802.3 bw 建议交换机

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TS3DS26227, TMUX136, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/661101/ts3l110-ethernet-switch---ieee802-3-bw-suggested-switch

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: TS3DS26227TMUX136TS3DV642

尊敬的支持团队:

对于远程通讯盒、我的客户需要在两个连接器之间切换至相同的自动 ETH PHY。 Q1认证不是强制性的、售后市场应用。

理想器件是具有2个通道的 TS3L110、但即使 TS3L110也是一个很旧的器件。

我还在考虑一个具有相似电气规格的替代方案、例如 TS3DS26227双 SPDT

你有什么建议吗?

谢谢

此致

Nicola

e2e.ti.com/.../5706.TS3L110.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicola、

    您认为 TMUX136会更好吗? 它是一款具有6GHz 的双路 SPDT、也是全新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我认为 TMUX136是一个很好的双通道选项。  如果您正在寻找一款具有更高通道数的新器件、我将了解12通道 TS3DV642。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fan

    感谢您的参与、我认为 TMUX136非常合适、性能也要好得多

    谢谢

    此致