This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:音频信号

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1183378/ts5a22364-audio-signals

器件型号:TS5A22364

TS5A22364是在2个单独的音频前置放大器信号之间单独切换为 3路电子分频器的最佳模拟开关。

您还知道这些模拟开关何时可用。
谢谢你
此致
Martyn Milne
新西兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martyn、

    您是否将多路复用器仅用于音频开关阶段? 由于 TS5A22364可以处理音频信号、因此这种情况应该正常。 只要符合数据表中列出的频率、电压和电流限制、器件就可以支持该限制、因此我建议仔细检查您所处理的信号是否符合规格。 对于低频和电压模拟音频信号、我希望您能满足规格要求。
    在设计时还应注意、此处未选择的信号路径将被强拉至 GND (25-50欧姆)

    我现在在 产品页面 的"订购和质量"部分看到库存。

    谢谢、
    Rami