This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:规格检查

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3306, SN74LVC2G66, SN74CB3Q3306A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1183481/sn74cb3t3306-spec-check

器件型号:SN74CB3T3306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66SN74CB3Q3306A

 你(们)好  

客户有疑问 SN74CB3T3306我想使用 OE#来切换 SMBus、A 和 B 两侧是否都可以+3.3V?

原理图如下:A 和 B 均为+3.3V。 目的是使用 OE 引脚选择是否导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在两侧均处于相同电压的情况下使用此器件、则应在两侧使用上拉电阻器以确保适当的高电平电压。

    使用 SN74LVC2G66或 SN74CB3Q3306A 等普通开关更便宜、更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我同意 Clemens 在这里的回答。 两侧都有一个简单的上拉电阻器、可确保电路正常工作。  

    如果您不需要电平转换、那么 SN74LVC2G66或 SN74CB3Q3306A 等普通模拟开关 确实更易于使用。  

    谢谢!

    Alex