This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:PSpice 模型

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1183673/tmux6136-pspice-model

器件型号:TMUX6136

我需要 TMUX6136的仿真模型、其中包括电荷注入和可选热噪声。 我已经测试了外观相似的模型 (ADG1236)、但它的工作方式与 show injection 不是我在测试电路中所期望的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bo、  

    我们目前没有适用于 TMUX6136的 PSPICE 模型。 我们的待创建工作还在积压中、但在可预见的未来还不会准备就绪。 您当然可以尝试使用无源分立式组件对其进行建模(请参阅常见问题解答: [常见问题解答]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSpice 模型,该怎么办?) 但是、正确地对电荷注入建模需要更多的努力。 是否有您尝试满足的电荷注入规格?  

    该器件中的电荷注入看起来非常平坦(图6-7)@大约为0.4pC (也列为典型值)。 我们使用1nF 负载测试电荷注入。 ΔV ΔV 电荷注入公式 Q = C*Δ I、其中 C 是电容、Δ I 是输出电压的变化、 Q 是以库仑为单位的电荷注入、我们可以重新排列以确定电荷注入的影响可以估算为->ΔV = q/C = 4pc/1nF = 0.004V 或4mV

    另一个需要注意的是、虽然器件上的寄生电容确实起作用、但我们在这里忽略了它、因为负载处于毫微范围内、这使得寄生电容5.5pF 非常微小、但它并没有改变我们的结果。  

    我希望这会有所帮助、并告诉我在这里还有什么其他我可以帮助的。

    谢谢、
    Rami