This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:低输出电容开关

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TS3USB31E, TS5A9411, SN74CBT3306, TS5A623157, SN74CBT3305C, TS5A63157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/611842/ts5a21366-low-output-capacitance-switch

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TS3USB31ETS5A9411SN74CBT3306TS5A623157SN74CBT3305CTS5A63157

您好!

 我需要一  个   在其输出端具有极低关断电容的模拟开关(关断状态期间的电容)。  

目前我已经找到了 TS5A21366、但 其 Cno (off)= 19pF 对于我的应用来说太高了。

是否有任何具有较低 Cno (off)的部件(单个的双个)?

此致

Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele Clapier、您好!

    幸运的是、我们确实提供了许多具有1:1 SPST 的2通道配置的交换机。

    遗憾的是、我们有很多选择。

    您可以在以下位置找到这些内容:

    除了关断状态下的输出电容外、还有其他您的客户想要的规格吗?

    我注意到您选择的器件具有极低的 Ron 和较宽的 Vcc 范围、另一个开关是否也必须在这里相同?

    或者他们是否有想要满足的范围?

    您能否分享一下您的客户使用此开关的目的是什么?

    这些答案将使我们能够为您和您的客户提供适当的帮助。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    以下是我在 TI.com 上搜索的关断电容< 19pF 的1通道或2通道1:1 SPST 器件的结果。 结果返回了39种不同的器件、满足您的上述要求。  您对 TS3USB31E 2pF 关断状态电容有何看法?

    为了帮助我们进一步缩小搜索范围 、您需要在 应用中进行切换的原因是什么?  您是否知道要传递哪些信号、 电压摆幅、带宽等?  您是否有任何封装首选项?  

    请告诉我您还有哪些其他问题。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    极低阻抗不是关键参数、因此即使是某些欧姆电阻也可以正常工作。 在开关上有一个带宽约为15MHz 的信号。

    请告诉我一个具有低 CNO (OFF)的开关。
    非常感谢您的支持
    此致
    Gabriele
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    请参见下图:

    下面列出了5个开关与上述规格的比较情况:

    2通道

    1:1 (SPST)

    带宽>> 15MHz

    低 Con (我用圆圈标记了具有最低 Con 的那个)

    由于您没有提到电压范围、因此我在这里只包含了与 您在问题中提到的器件具有相似电压范围的器件(具有2.25V 至4.3V Vcc 的最低 Con 器件除外)。

    谢谢、  

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的支持。
    我们刚刚定义了整个信号链的电源、"遗憾的是"它是5.0V。
    尽管如此、在 TS3USB31E 的数据表中、Vcc 绝对最大额定值为7V、"建议条件最大值为4.3V

    TS3USB31E 能否在5.0V (或更好的5.5V)下工作?
    在5.0V 时、您是否有 TS3USB31E 的任何特性数据?

    作为具有低 Cin (off)的5V 开关、我发现:

    TS5A9411:10 Ω SPDT 模拟开关
    SN74CBT3306:双路 FET 总线开关
    TS5A623157:具有下冲/过冲电压保护的双路10 Ω SPDT 模拟开关
    SN74CBT3305C:具有-2V 下冲保护的双路 FET 总线开关
    TS5A63157:15 Ω SPDT 模拟开关5V/3.3V 单通道2:1多路复用器/多路解复用器

    您还应考虑数据线路上的过冲或下冲"稳健性"(此开关将数据线路与双绞线总线隔离)、建议采取什么措施?

    谢谢
    Gabriele
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    对于 TS3USB31E、TI 不建议在高于建议条件的条件下操作开关。 您可以尝试以5V 电压操作开关、但 TI 无法保证器件正常工作的功能或持续时间。

    就下面列出的5个开关而言、如果您要针对隔离信号起诉开关、我建议查看规格 Oiso、因为这是关断隔离规格。 这是开关阻止信号的效果。 过冲或下冲的稳健性实际上与更相关  

    我要查看的另一个规格是电荷注入、因为这可能会导致信号轻微过冲或下冲。 (QC)

    谢谢、

    Loie