This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:16通道模拟多路复用器/多路解复用器的最小采样频率(CD74HC4067)

Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, MUX506, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/613342/cd74hc4067-minimum-sampling-frequency-of-16-channel-analog-multiplexer-demultiplexer-cd74hc4067

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: MUX506MUX36S16

尊敬的 TI 团队:

我想使用 CD74HC4067多路复用器同时监控16个模拟传感器。

您能否告诉我、在将 CD74HC4067连接到3.3V 微控制器时、可实现的最小采样频率是多少?

我很乐意以100Hz 的频率监控16个模拟传感器。

提前感谢。

最棒的

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    如果我的理解不正确、请更正。 所有16个通道的扫描速率均为100Hz。 换言之、每10ms、您就需要从每个通道获取一个样本。 由于您有16个通道、因此您只能在每个通道上花费10ms/16 = 625uS 进行电压测量。

    由于这种类型的多路复用器从一个通道切换到另一个通道通常需要不到1uS 的时间、因此通道之间切换的速度不取决于多路复用器性能。 它主要由外部负载电容和电阻决定。 RC 延迟和测量分辨率要求将决定稳定时间。 该稳定时间是您可能希望考虑一个通道完成测量并准备移至下一个通道的速度。

    此外、MUX506和 MUX36S16是您可能需要考虑的 TI 最新16:1多路复用器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复和大力支持!

    最棒的

    乔治