This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:我正在寻找能够处理500MHz 信令速度的8:1和4:1 LVDS 多路复用器

Guru**** 2505075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74CB3Q3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/613131/sn74cb3q3251-i-m-looking-for-an-8-1-and-4-1-lvds-mux-capable-of-handling-500mhz-signaling-speeds

器件型号:SN74CB3Q3251
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253

E2E、

我正在寻找能够处理500MHz 信令速度的8:1和4:1 LVDS 多路复用器。 我找到了以下设备,它们看起来很合适,它们是否能在500MHz 下工作?

 

SN74CB3Q3253 (正在供货)

双路4选1 FET 多路复用器/多路解复用器2.5V/3.3V 低电压高带宽总线开关


提前感谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    大致说来、这两种器件都可以支持高达500MHz 的带宽。 但是、它是否能够满足您的 LVDS 要求也取决于信号基频及其波形。 换句话说、它取决于您希望给系统留出多少裕量。

    例如、数据速率为100Mbps 方波、具有500MHz 多路复用器就足够好了。 如果 LVDS 数据速率高达150Mbps 方波、理论上只有三次谐波才能通过多路复用器。 电路板寄生效应、温度、接收器检测性能也需要考虑。