This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:正在寻找具有-6V 至12V 负信号传输能力的四通道模拟开关

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/612384/ts12a12511-looking-for-quad-channel-analog-switch-with-negative-signaling-capability-between--6v-and-12-v

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: CD4053B

您好!

我想知道我们是否有一个像 TS12A12511这样 只有四个通道的解决方案(双通道也是可以接受的)

要求使用-6V 至12电压之间的负信号
如果能快速回答、我将不胜感激、提前感谢您。

此致、
Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    此开关可以使用什么 VCC 工作? 您是否具有双电源功能?

    此器件没有4通道版本。 不过、CD4053B 中确实有一个3通道 SPDT 器件、该器件可在-6V 至12V 输入电压下运行。 此器件的 Ron 较高、但这可能不会对您的应用造成问题。