This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16245:SN74CB3Q16245输入/输出电压

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/611045/sn74cb3q16245-sn74cb3q16245-input-output-voltage

器件型号:SN74CB3Q16245

大家好、

客户正在评估 SN74CB3Q16245器 件、并希望与产品团队核实是否可以将该器件用于输入:2.2V 并保持3.3V 输出。 使用该器件可以实现这一目标吗? 请提供建议。 谢谢。

此致、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    如果我的理解与您的想法不符、请更正我。  

    您正在寻找2.2V 的模拟/数字输入、而您希望输出电压电平转换为3.3V。  

    下面是一种典型的模拟开关架构。 当通道启用时、您可以告诉输入 A 和输出 B 短路。 换句话说、输出 B 将跟随输入 A 上存在的电压。因此 、SN74CB3Q16245不支持电压电平转换功能