请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 主题中讨论的其他器件: TS5A12301E
您好!
我正在开发一个需要在栅极驱动器输出和电阻器之间切换的应用。
比如说
当 S=1时
A =栅极驱动器输出
当 S=2时
a =连接到电阻器
我需要知道 SN74LVC1G3157能否处理栅极驱动器的输出电流?
从 B1/B2流向 A 的最大电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在开发一个需要在栅极驱动器输出和电阻器之间切换的应用。
比如说
当 S=1时
A =栅极驱动器输出
当 S=2时
a =连接到电阻器
我需要知道 SN74LVC1G3157能否处理栅极驱动器的输出电流?
从 B1/B2流向 A 的最大电流是多少?
Ankit、
您可以在 TI.com 上的开关和多路复用器参数搜索中使用参数"输入/输出连续电流最大值"。
TS5A12301E 看起来是一款单通道2:1 SPDT 开关、 可通过信号路径支持450mA 电流。
谢谢、
Adam