This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051:S0~S2和 EN 电路? 电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607556/cd74hct4051-s0-s2-and-en-ciriteria-at-power-up

器件型号:CD74HCT4051

 

你好

我的客户将 CD74HCT4051用于2018财年的新设计。

但是, 如果按情况看,它们的 ES 中止存在问题(COM 输出端的振荡)。(原因未知),

但客户担心其上电序列 S0~S2、使能 和 Vcc、Vee。

我已将原理图及其问题作为 ppt 文件附加。

 

Q1 标准

您是否有关系的标准(时间)     

 在控制输入 S0~S2、/Enable 和 Vcc 之间,VEE (以防 加电(和断电)?      

我们在数据表中找不到这些标准。

 

Q2  需要帮助作为 您的意见  

在客户的要求中,启用 (和 S0~S2)在 VEE 变为 t--4.5V 之前启动。  

您认为这是问题吗?

 

Q3  需要帮助作为 您的意见

在客户的设定中,VEE 立即变为+1V。(原因未知)      

您认为这是问题吗?

谨致问候

 

e2e.ti.com/.../CD74HCT4051_5F00_power_5F00_up.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    我们目前在7月4日的假期外出。 我们将于5日返回、并帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    1) 1)此器件没有时间排序标准。 但是、最好在使能引脚之前让电源引脚斜升。

    2) 2)此答案与第一个相关。 同样、定序不应成为问题、但您可以通过使用外部源控制您的启用和调试来排除这一问题。

    3) 3) VEE 暂时变为+1V。 这超出了+0.5V 的绝对最大规格。 我不建议这样做。 但是、这不是我对发生振荡的原因的第一个假设。

    不稳定的开关稳压器或相位裕度不足的运算放大器可能会导致常见的振荡问题。 排除 CD74HCT4051故障的一种方法是卸下设备、用蓝色导线连接信号路径、然后重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dakotah-San

    非常感谢您的建议。

    再次感谢你