This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:我们是否可以知道 SN74CBT3390是否已经过时? 因为我可以#39;t 在 TI 网络中找到。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT162292, SN74CBT16292, SN74CBT16232, SN74CBT16390, SN74CBT3257C, SN74CBT3257, TS3V712EL, TS3V713EL, TS5V330, TS5V330C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607181/sn74cbt3251-may-we-know-if-sn74cbt3390-already-obsolete-because-i-can-t-find-in-ti-web

器件型号:SN74CBT3251
主题中讨论的其他器件:SN74CBT162292SN74CBT16292SN74CBT16232SN74CBT16390SN74CBT3257CSN74CBT3257TS3V712ELTS3V713ELTS5V330TS5V330C

你(们)好,先生

请问 SN74CBT3390是否已经过时?因为我在 TI 网站上找不到。

是否有任何替换器件?(P2P)

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    SN74CBT3390是一款5V 8通道2:1多路复用器、我们没有 P2P 替代它。 我想详细了解您客户的应用、因为我们在5V 系列中提供了其他通道数和配置。 例如、

    SN74CBT162292和 SN74CBT16292:12通道2:1 MUX
    SN74CBT16232和 SN74CBT16390:16通道2:1 MUX
    SN74CBT3257和 SN74CBT3257C:4通道2:1 MUX

    TS3V712EL:用于视频应用的7通道2:1 MUX
    TS3V713EL:用于视频应用的7通道2:1 MUX
    TS5V330: 用于视频应用的4通道2:1 MUX
    TS5V330C:用于视频应用的4通道2:1多路复用器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为我的客户希望我们报价 SN74CBT3390价格、但我们无法在网络中找到、所以我们是否可以检查器件已停产?

                                                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您能验证器件型号吗? 我没有这一部分的记录。

    此致、

    Sonia