This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:使用 TS3A24157进行 UART 切换

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/607061/ts3a24157-use-of-ts3a24157-for-uart-switching

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TS3A24159

你(们)好

我们是否可以像 这样使用 TS3A24157或 TS3A24159进行通信波特率为115200的 UART 切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitin、

    根据您上面的图表、技术上说"是"。 您的波特率或 bps 足够低、足以使这些开关中的任何一个能够处理。 我唯一要提醒您的是、确保您的应用(包括信号)不会超过您选择的两个器件的数据表中建议的规格。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Louis 的指导  

    在我的设计中、主器件 A TMS570LS0714PGE主器件 B 是  PIC16LF7515 、而从器件是 XBee S2C PRO、所有器件都在3V3电源上运行

    因此、我认为没有任何信号超过  建议的规格...

    您想对它说什么...?

    你的指导对我很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这是您的工作电压、则正确、这应该起作用。  

    115200的波特率将为115.2kHz、明显低于此开关在3V3下的最大工作速度。

    我在下面附加了一个 TS3A24157片段、该片段的频谱为3V Vcc、并突出显示了器件的带宽:

    感谢您与我们分享您的应用程序、它确实有助于我们为您提供最佳支持。

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢